Domótica

­


Hoje as últimas inovações eléctricas permitem-lhe pensar a sua casa inteligentemente. Derivado do latino Domus, que significa casa, domótica agrupa o conjunto das tecnologias que permitem automatizar as suas tarefas diárias. Com um sistema domótica , este pilota os seus equipamentos e coordena o seu funcionamento.




Conforto Global


Economizar Energia

O conjunto dos equipamentos eléctricos da casa pode ser pilotado desde um telecomando, botão de pressão, até ao trabalho ou mesmo desde o seu local de férias. Melhor, pode essociar as aplicações eléctricas uma à uma ou de acordo com cenários que terá definido. Por exemplo um fim de noite de verão… num só um gesto, faz descer todas as persianas, apaga as luzes inúteis, e liga também a rega do jardim. Domótica, tranquila..


A domótica permite-lhe optimizar os seus consumos de energia graças a funções inteligentes e anti-desperdício. Poderá programar uma baixa no aquecimento de alguns graus e extinção de todas as luzes esquecidas cada vez que deixa o seu domicílio.

Cada consumo de energia torna-se 100% controlado para vocês ajuda a realizar economias.




Segurança Doméstica


Um habitat que o acompanha

Permanecendo ao mesmo tempo mestre dos seus equipamentos, a sua casa fica capaz de detectar por ela própria as mudanças de parâmetros e de reagir consequentemente. Por exemplo, em função das condições climáticas, os vossos estores baixam-se graças às informações emitidas pela estação-metereologica. Tem também a possibilidade de comandar os equipamentos de sua casa à distância quando não se encontra presente..


Quand on est attaché à son logement et que les événement de la vie diminuent notre autonomie, un choix cornélien se présente. Comment rester chez soi en étant moins dépendant ?

Avec un système domotique, vous adaptez votre intérieur à votre mode de vie et à ses nouvelles exigences.





Crie a sua rede doméstica multimédia

Imagine uma casa no qual a maior parte dos equipamentos multimédia comunicaria uns com os outros graças a uma rede. Aproveitaria plenamente assim as novas possibilidades oferecidas pelos equipamentos de lazer de hoje e de amanhã.



Internet : beneficie de internet nas melhores condições ou até mesmo WI-FI





Telefone : linha telefónica via internet ou tradicional. Você decide.




Televisão : disfrute de filmes que tem no seu computador no ecrã da sua televisão.




Musica : disfrute dos arquivos aúdio que tem no seu computador através do seu sistema de HiFi.




­